请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件: CC3100、 CC3120
您好!
我对函数 gethostbyname()定义有如下问题:
静态内联_i16 gethostbyname (_i8 *主机名、const _U16 usNameLen、
_u32 * out_ip_addr、const _u8系列)
{
返回 SL_NetAppDnsGetHostByName (主机名、usNameLen、out_ip_addr、family);
}
当我将参数 family = AF_inet6 (IPv6)传递给上面的函数时,它始终返回-1。 (失败)
当 family = AF_iNet (IPv4)时、它始终返回有效的 IP
主机名称为"pool.ntp.org " 、支持 IPv4和 IPv6。
我的问题:
CC3200 SDK 是否支持 IPv6协议
2.函数 gethostbyname()是否支持 IPv6 (返回-1时意味着什么)
非常感谢、
Yossi