This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200 SDK 是否支持 IPv6协议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574711/cc3200-does-cc3200-sdk-support-ipv6-protocol

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

您好!

我对函数 gethostbyname()定义有如下问题:

  

静态内联_i16 gethostbyname (_i8 *主机名、const _U16 usNameLen、
_u32 * out_ip_addr、const _u8系列)

返回 SL_NetAppDnsGetHostByName (主机名、usNameLen、out_ip_addr、family);

当我将参数 family = AF_inet6 (IPv6)传递给上面的函数时,它始终返回-1。 (失败)

当 family = AF_iNet (IPv4)时、它始终返回有效的 IP

主机名称为"pool.ntp.org " 、支持 IPv4和 IPv6。

我的问题:

CC3200 SDK 是否支持 IPv6协议  

2.函数 gethostbyname()是否支持 IPv6 (返回-1时意味着什么)

非常感谢、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yossi、

    CC3200和 CC3100没有。 不过很快就会来:)

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么时候?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    它实际上是为 CC3200和 CC3100计划的 IPv6支持吗? 我知道 IPv6仅受 CC3220和 CC3120支持。 如果我错了、请纠正我的问题。

    1月