This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200串行通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC3200, MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/577205/cc3200-cc3200-serial-communication

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC2500MSP430G2553ENERGIA

您好,

         我叫 guruvaran。我的项目很简单、我将通过 ZigBee (CC2500)传输在 msp430g2553中分析的数据。 另一方面、我有另一个 ZigBee 模块接收此数据。然后、通过跳线将接收到的数据发送到 cc3200、以便上传到云! 但问题是我无法 在 cc3200 (串行监视器)上看到接收到的数据。 我已在终端软件中单独检查 ZigBee、而 aurdino;ZigBee 工作正常、我们能够观察到接收到的数据 。所有编码均在 Energia IDE 中完成、是否有人可以指导我解决此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    您可能应该在 Energia 论坛上发布这样的内容。

    亚伦