请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件:CC2500、 MSP430G2553、 ENERGIA
您好,
我叫 guruvaran。我的项目很简单、我将通过 ZigBee (CC2500)传输在 msp430g2553中分析的数据。 另一方面、我有另一个 ZigBee 模块接收此数据。然后、通过跳线将接收到的数据发送到 cc3200、以便上传到云! 但问题是我无法 在 cc3200 (串行监视器)上看到接收到的数据。 我已在终端软件中单独检查 ZigBee、而 aurdino;ZigBee 工作正常、我们能够观察到接收到的数据 。所有编码均在 Energia IDE 中完成、是否有人可以指导我解决此问题?
谢谢你