请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD 工具/软件:Linux
您好!
我们观察到一种情况、即我们的设备在连接到 WiFi 路由器时花费了很长时间。 请找到与此相同的 WPA Supplicant 事件日志。
请在下面找到有关用例的更多详细信息。
案例:
我们已经对两个 DUT 进行了测试。 我们正在更改 WiFi 路由器位置、以便在某个时候 DUT 将断开连接(由于范围)、一旦我们回到范围、它将再次连接。
上面的日志显示了其中一个 DUT 的故障、其中一个 DUT 需要很长时间才能与路由器连接、但一旦路由器处于范围内、其他 DUT 就已连接。
您能否提供提示、在这种情况下会出现什么问题。 WPA 请求者的问题是吗?
谢谢