This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801MOD

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576749/linux-wl1801mod-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们观察到一种情况、即我们的设备在连接到 WiFi 路由器时花费了很长时间。 请找到与此相同的 WPA Supplicant 事件日志。

请在下面找到有关用例的更多详细信息。

 

案例:

我们已经对两个 DUT 进行了测试。 我们正在更改 WiFi 路由器位置、以便在某个时候 DUT 将断开连接(由于范围)、一旦我们回到范围、它将再次连接。

上面的日志显示了其中一个 DUT 的故障、其中一个 DUT 需要很长时间才能与路由器连接、但一旦路由器处于范围内、其他 DUT 就已连接。

 

您能否提供提示、在这种情况下会出现什么问题。 WPA 请求者的问题是吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您需要在射频衰减器等更受控的环境中执行测试 除非您可以控制试验台,否则无法说出预期的行为。 2个 DUT 之间有何区别? WPA 请求者负责连接启动等

    Saurabh