This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:内核版本4.8的 TI WiLink 软件包支持

Guru**** 2548930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575399/linux-wl1837mod-ti-wilink-package-support-for-kernel-version-4-8

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

大家好、

在我们的项目中、我们计划使用 TI WL1837 WIFI 芯片。

在该项目中、我们将处理内核4.8。

在继续之前、我想知道目前可用的天气 TI WiLink 包(R8.7_SP1)可以与内核版本4.8一起使用吗?

我们提供的 TI WiLink 软件包版本(R8.7_SP1)与我们使用的内核版本(3.14.28)相同、运行良好。

但是、当我随机尝试使用内核4.8编译同一个软件包时、我遇到了许多编译错误。

因此、在继续之前、我想让大家清楚明白。 在天气情况下、是否可行?

谢谢、

Jemish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关 WL18xx 专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上、我们目前的最新驱动程序主要是上游驱动程序、因此如果您计划使用4.8、则应该能够在树中构建驱动程序、同时仍使用 R8.7_SP1中的最新固件。

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的快速回复!

    我知道我可以使用 R8.7_SP1提供的相同固件。

    我不理解"因此、如果您计划使用4.8、您应该能够在树中构建驱动程序"。

    我是否需要遵循以下链接中所示的相同步骤?

    或者我是否需要应用任何其他步骤。

    谢谢、

    Jemish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    根据您的建议、我使用了最新的软件包并为内核4.8编译了 WiLink 软件包。 只需对少量的头文件和源文件进行少量修改。 当我在板上验证时、我会向您提出新的问题。

    感谢您的支持!
    我们现在可以结束本次讨论。

    谢谢、
    Jemish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能够构建。

    R8.7_SP1是使用4.4内核开发的、这就是为什么在4.8中使用后端口(编译脚本的工作方式)不会完全经过您可能进行的调整的原因。

    BR、
    Eyal