请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
工具/软件:Linux
大家好、
在我们的项目中、我们计划使用 TI WL1837 WIFI 芯片。
在该项目中、我们将处理内核4.8。
在继续之前、我想知道目前可用的天气 TI WiLink 包(R8.7_SP1)可以与内核版本4.8一起使用吗?
我们提供的 TI WiLink 软件包版本(R8.7_SP1)与我们使用的内核版本(3.14.28)相同、运行良好。
但是、当我随机尝试使用内核4.8编译同一个软件包时、我遇到了许多编译错误。
因此、在继续之前、我想让大家清楚明白。 在天气情况下、是否可行?
谢谢、
Jemish