This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100:无线电工具 CW XMT 测试成功/无线电工具 RX 测试失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574125/cc3100-cc3100-successful-radio-tool-cw-xmt-testing-failure-for-radio-tool-rx-testing

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: 、CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH

组装了两个内部原型板。

复制的设计(原理图 CC3100BOOST 板、堆叠并遵循布局指南 SWRU370A)。

原型:

CC3100宽电压模式/图6-1 CC3100数据表。

使用 TI TPS79633DCQR 稳压器时、工作电压= 3.3V。

已测试以下电路板组合:

  • CC3100BOOST 和 CC31XXEMUBoost
  • 内部原型和 CC31XXEMUBoost

两种电路板组合的射频路径:

CC3100 (引脚31) RF_BG -> BPF DEA202450BT-1294C1-H -> 10pF ->同轴电缆连接器-> Molex 偶极天线1461530300

50欧姆迹线

已验证原型板上的以下功能是否正常工作:

  • 闪存 SPI 总线/能够使用 Uniflash 工具将文件下载到外部闪存。
  • 主机 SPI 总线
  • UART1接口

测试1:

CC3100BOOST 和 CC31XX EMUBOOST 板

a.使用无线电工具 版本1.2.5942.19689在多个通道上传输 CW 音调。

 使用频谱分析仪确认信号的 CW 频率和功率级别。

b.已成功测试 RX 功能。

c.配置为基站模式并与 AP 器件建立 Wi-Fi 链路。

测试2:

使用原型板和 EMUBOOST 板重复测试1。

a.使用无线电工具 版本1.2.5942.19689在多个通道上传输 CW 音调。

 使用频谱分析仪确认信号的 CW 频率和功率级别。

b. RX 测试失败。 RSSI 表示无读数。 显示为工具未识别任何信号。

c.无法与 AP 设备建立 Wi-Fi 链路。

原型板–TI 无线电工具–TX 测试–到频谱分析仪的同轴电缆

 

第一个原型板 CW 结果。 第二个电路板的电源结果类似。

通道

提示音

功率(dBm)

1 (2412MHz)

0

-20

7 (2442MHz)

0

-20

13 (2472MHz)

0

-20

13 (2472MHz)

1

19.

7 (2442MHz)

1

19.

1 (2412MHz)

1

18

原型板–TI 无线电工具–RX 测试-天线

通道1 (2412MHz)

RSSI -无读数

有效帧:0

FCS:小数

排除了以下问题:

  • 原理图
  • 插图
  • 堆叠
  • 组件焊点  
  • 部件丢失或放置错误。
  • 射频信号路径(CW 发射工作)

问题似乎在 CC3100接收器块内;但是、很难相信两个坏的 CC3100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您是否已将服务包加载到 CC3100上? 尝试重新格式化并执行此操作

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 sl_DevGet 调用的 Service Pack 信息。

    定制电路板数据:(使用 UniFlash 通过 Service Pack 1.0.1.6-2.7.0.0进行编程)

    芯片67108864

    MAC 31.1.4.0.1

    PHY 1.0.3.34

    NWP 2.7.0.0

    ROM 13107

    主机1.0.1.6

    TI CC3100升压板数据:

    芯片67108864

    MAC 31.0.0.4.1

    PHY 1.5.3.3

    NWP 2.0.7.0

    ROM 13107

    主机1.0.1.6

    MAC、PHY 和 NWP 版本的差异是否显著?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这可能与校准有关、但由于您已经对可能超出的规则进行了格式化。 TX 输出功率的比较情况如何?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原型板:无线电工具设置的 CW 音调的功率级别与 CC3100BOOST 板 CW 音调相似。 请参阅原始问题声明(信道/音调/电源)中提供的表格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么类型的天线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天线:Molex 1461530300。

    我们首先使用 CC3100BOOST 板验证了天线。

    设置 CC3100BOOST 板上的跳线、将射频信号路由到 J2同轴电缆连接器、而不是芯片天线。

    能够与 AP 设备建立 Wi-Fi 联系。

    无线电工具 RSSI 正常。