您好!
我正在使用 Bluetopia 5.1栈、目前 WiLink 器件只是一个不可连接的信标、但稍后我们将允许通过 GATT/SPP-LE 配置文件进行连接。
请回答以下问题:
- 我有兴趣公布超过31字节的特定制造数据、是否支持扩展广播包? 是否有此示例代码?
- 堆栈是否在3个广播通道中的每个通道中都提供广播不同的信标(这有任何示例代码?)、因此我可以有3*31字节可供广播。
- 我可以更改短广播间隔吗? 如果是、我该怎么做。
- 所谓的 BLE 器件兼容5.x 意味着什么-可以使用此设备扫描此设备的类型是什么。
此致、
法里亚