This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BLE 广播

Guru**** 2797555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1180878/wl1835mod-ble-advertisement

器件型号:WL1835MOD

您好!

我正在使用 Bluetopia 5.1栈、目前 WiLink 器件只是一个不可连接的信标、但稍后我们将允许通过 GATT/SPP-LE 配置文件进行连接。

请回答以下问题:

  • 我有兴趣公布超过31字节的特定制造数据、是否支持扩展广播包? 是否有此示例代码?  
  • 堆栈是否在3个广播通道中的每个通道中都提供广播不同的信标(这有任何示例代码?)、因此我可以有3*31字节可供广播。
  • 我可以更改短广播间隔吗? 如果是、我该怎么做。
  • 所谓的 BLE 器件兼容5.x 意味着什么-可以使用此设备扫描此设备的类型是什么。

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fariya、

    不支持扩展广播

    -您可以在所有3个信道中同时广播,但它们都会广播相同的数据

    - 是的、您可以使用 LE_Set_Advertising_Parameters API  

    -该器件具有所有必需的特性、可通过5.1认证、但它没有所有特性都通过5.1可选重新调整、例如编码 phy 或其他需要从4.2更改硬件的特性

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rogelio 的回答。  

    • 如何知道我的器件使用的 BLE 版本- BLE 4.x 或5.x?
    • 哪些器件(与哪些 BT/BLE 版本兼容)可以检测到我的信标-考虑到我正在使用 GATT-SPPLE 配置文件/ Bluetopia 栈5.x?
    • 蓝牙5提供四种不同的数据速率以适应各种传输范围:2Mbps、1Mbps、500kbps、125kbps:如何控制器件用于信标传输的数据速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    请查看器件当前使用的版本您可以使用命令 HCI_READ_LOCAL _VERSION_Information、该命令使用 HCI 测试仪、该测试仪是 WiLink BT 工具的一部分。

    https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    https://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf <- HCI 测试仪指南

    您还可以使用 BT 记录器读取设备在连接时作为 LMP 版本发送的内容。

    所有器件都应该能够检测您的广播、但是、一旦连接、它们将在读取彼此支持的功能和核心规范的器件之间进行适当的交换。

    关于变速器范围的更改、我将深入了解一下、我会不断更新您的信息。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 由于我不使用 HCITester 工具、我是否有其他方法来验证我的器件正在广播的 BLE 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fariya、

    如果您可以获取我们的器件或与您配对的器件的 HCI 日志、您将能够看到器件的 LMP 交换和 LMP 版本。 我在上面发送的表格中包含了 LMP 编号和内核编号之间的关系。

    这是使用 Logger (WiLink 工具包中还包括一个软件)的示例。 如您所见、我们的器件使用 LMP 版本10进行响应、该版本对应于5.1的蓝牙内核

    此致、

    Rogelio