Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:CC3235S、 SysConfig
你(们)好
[编辑]这个问题已经解决了...我为 Rx 和 Tx 设置的 COM 跳线是为了使用接头而不是 USB com...
我正在尝试将 以前工作的程序构建到 launchpad、但在构建次要目标并调用 Image Creator 后、现在遇到此错误。:...
构建次要目标:"SYSCFG/POSIX_CC3235S_LAUNCHXL2.SLI"
调用:Image Creator
"c:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe " syscfg create_image -sdk_path "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05 /Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU -json "C:/Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU + Image/syscfg/ti_drivers_net_wi_config.json"--file "C:/Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU + Image/syscfg/posix_CC3235S_LAUNCHXL2.SLi"-mc"C:+图片/syscfg/posix_CC3235S_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_en_en_en_en_en_en_en_
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
Makefile:187:目标'syscfg/posix_CC3235S_LAUNCHXL2.sli"的配方失败
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、5262行、输入
文件" ",第5258行,在 main 中
文件" ",第5228行,位于 cmdline 中
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from _sysconfig 中
文件" "、第1567行、在 connect_device 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第409行,位于 connect_on_reset 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第271行,在_welse_ack 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第302行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时
与构建和调试它的时间有什么不同?...
从上次下载到现在的时间:
我已将项目从1台 PC 复制到另一台 PC、然后再次复制。
我 已将其从 CCS V10:04复制到 V12:01、然后再复制回 V12。
我在 PC 和两个版本的 CCS 上都收到此错误。我只需构建并尝试通过 CCS 下载即可对其进行调试。
我使用的是 CC3235 SDK_6_10_05
在这一点上,我相信我认为一切都很好,但现在却没有...如果我知道错误告诉我,也许会有帮助...
这是否是 launchpad 的问题?、我与 launchpad 的连接? XDS 调试器? CC3235TM
是否需要更多信息?
提前感谢
。