This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:连接到 XDS 时出现问题??

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1180634/launchxl-cc3235s-problem-connecting-to-xds

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SSysConfig

你(们)好

[编辑]这个问题已经解决了...我为 Rx 和 Tx 设置的 COM 跳线是为了使用接头而不是 USB com...

我正在尝试将 以前工作的程序构建到 launchpad、但在构建次要目标并调用 Image Creator 后、现在遇到此错误。:...

构建次要目标:"SYSCFG/POSIX_CC3235S_LAUNCHXL2.SLI"
调用:Image Creator
"c:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe " syscfg create_image -sdk_path "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05 /Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU -json "C:/Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU + Image/syscfg/ti_drivers_net_wi_config.json"--file "C:/Users/george/ti/projects/workspace_cc3235-ccs12/posix_CC3235S_LAUNCHXL2/MCU + Image/syscfg/posix_CC3235S_LAUNCHXL2.SLi"-mc"C:+图片/syscfg/posix_CC3235S_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_en_en_en_en_en_en_en_
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
Makefile:187:目标'syscfg/posix_CC3235S_LAUNCHXL2.sli"的配方失败
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、5262行、输入
文件" ",第5258行,在 main 中
文件" ",第5228行,位于 cmdline 中
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from _sysconfig 中
文件" "、第1567行、在 connect_device 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第409行,位于 connect_on_reset 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第271行,在_welse_ack 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第302行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时

与构建和调试它的时间有什么不同?...
从上次下载到现在的时间:
    我已将项目从1台 PC 复制到另一台 PC、然后再次复制。
    我 已将其从 CCS V10:04复制到 V12:01、然后再复制回 V12。
我在 PC 和两个版本的 CCS 上都收到此错误。我只需构建并尝试通过 CCS 下载即可对其进行调试。
我使用的是 CC3235 SDK_6_10_05

在这一点上,我相信我认为一切都很好,但现在却没有...如果我知道错误告诉我,也许会有帮助...
这是否是 launchpad 的问题?、我与 launchpad 的连接? XDS 调试器? CC3235TM

是否需要更多信息?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它之所以寻找 Rx 和 Tx、是因为我在 SysConfig 中设置了它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"MCU+Image"构建配置时会发生此错误。

    构建完成(即创建".out"文件和".bin")后、此配置继续并尝试构建编程映像(".sli"、它支持 CCS 对闪存文件系统进行编程、这需要器件的 MAC 地址。 对于 MAC 地址、它会尝试连接到器件(通过 UART)-因此、如果未连接的器件或使用 COM 端口(例如由终端应用程序使用) 、它将失败。 您可以改为激活"调试"配置以避免这种情况(或者连接器件并使 COM 端口可用)。 您也可以忽略该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇……这对我们来说非常有用……谢谢!
    但是、您在哪里找到了这些信息??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息应在" /docs/simplelink_mcu_sdk/sysconfig_imagecreator.html