设计
我有几个问题要问、非常感谢
1. CC3100串行端口通信正常、但无线连接不可用。 测量 DCDC_ANA、DCDC_PA、DCDC_DIG 电压正常。 如何对其进行故障排除? 是否有可设置的寄存器?
2. CC3100_ PA 的 PIN41 DCDC 没有电压、是否指示 CC3100已损坏?
TX;18dBm
Rx:-95.7dBm
弗拉赫斯 PN:MD25D16C
| 操作步骤 | 内部电源输出 | 是否将芯片选择信号输出到闪存 | 软件串行端口打印 | 结果 |
| 故障板1 | 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.2V、VDD_DIG 电源输出1.2V |
示波器未能测量闪存的 CS 波形 | 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接 | |
| 将故障电路板1的闪存更改为正常电路板 | 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.4V、VDD_DIG 电源输出0.9V | 示波器可以测量闪存的 CS 波形 | 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接 | 它表示故障板1的闪存出现故障 |
| 将故障板1的 CC3100更改为正常板 | 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.4V、VDD_DIG 电源输出0.9V | 示波器未能测量闪存的 CS 波形 | 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接 | 它表示故障板1的 CC3100有故障 |
| 将正常板的 CC3100和闪存更改为故障板1 | 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.2V、VDD_DIG 电源输出1.2V | 示波器可以测量闪存的 CS 波形 | 可以连接到 WiFi 并打印信号强度 | 它表示故障板1的其他元件正常 |
WiFi 连接失败提示: