This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WiFi 连接失败

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1178719/cc3100-failed-to-wifi-connection

器件型号:CC3100

设计

我有几个问题要问、非常感谢

1. CC3100串行端口通信正常、但无线连接不可用。 测量 DCDC_ANA、DCDC_PA、DCDC_DIG 电压正常。 如何对其进行故障排除? 是否有可设置的寄存器?

2. CC3100_ PA 的 PIN41 DCDC 没有电压、是否指示 CC3100已损坏?

TX;18dBm

Rx:-95.7dBm

弗拉赫斯 PN:MD25D16C

操作步骤 内部电源输出 是否将芯片选择信号输出到闪存 软件串行端口打印
结果
故障板1
电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.2V、VDD_DIG 电源输出1.2V
示波器未能测量闪存的 CS 波形 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接
将故障电路板1的闪存更改为正常电路板 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.4V、VDD_DIG 电源输出0.9V 示波器可以测量闪存的 CS 波形 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接 它表示故障板1的闪存出现故障
将故障板1的 CC3100更改为正常板 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.4V、VDD_DIG 电源输出0.9V 示波器未能测量闪存的 CS 波形 无法打印 SCM 软件串行端口的 WiFi 连接

它表示故障板1的 CC3100有故障
将正常板的 CC3100和闪存更改为故障板1 电源:VDD_ANA 输出1.9V、DCDC_PA_SW 电源输出0.2V、VDD_DIG 电源输出1.2V 示波器可以测量闪存的 CS 波形 可以连接到 WiFi 并打印信号强度 它表示故障板1的其他元件正常

WiFi 连接失败提示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright、

    我将与我的一位软件专家一起探讨这一问题、下周早些时候我将与您联系。

    下面是一些初步问题:

    当您说普通电路板时、这是否意味着您有可以正常工作的电路板、而有些电路板不能正常工作?

     PA_ SW 功率输出是什么意思? 您是指 引脚42吗?  

    对于 VDD_DIG 电源输出、您指的是引脚9和56?

    我们是否可以获得示波器捕获、以显示工作中和非工作中的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    当您说普通电路板时、这是否意味着您有可以正常工作的电路板、而有些电路板不能正常工作?

    //是,正常=功能电路板

     PA_ SW 功率输出是什么意思? 您是指 引脚42吗?  

    在 P40和 P41之间

    对于 VDD_DIG 电源输出、您指的是引脚9和56?

    //L7 P43

    我们是否可以获得示波器捕获、以显示工作中和非工作中的通信?

    //

    这句话是什么意思? 芯片连接到 WiFi 还是芯片通常可以读取闪存中的数据?

    是否有任何调试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright、

    有工作板和有问题的板时。 然后、可以按照与您类似的调试步骤来查看导致问题的器件。 如果您在 DCDC SW 引脚上未看到任何电源输出、则 CC3100可能会损坏。 我将获取故障电路板、并使用新样片或从其中一个正常电路板替换 CC3100器件。 如果新器件也出现类似问题、我们可以查看其他调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !Dylan Hubbard

    已完成 P2P 测试、芯片问题出在芯片上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright、

    器件是否曾经工作过或从一开始就不工作? 这可能是由于组装 ESD 造成的。