This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:WL1837和 CC3220MODS 之间的传输暂停

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168040/cc3220mod-transmission-suspended-between-wl1837-and-cc3220mods

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837CC3220S

我的客户使用 WL1837作为 AP、CC3220MODS 作为 STA、他们发现两者之间偶尔会发生传输中断、监听器日志中会显示 TCP 不按序和 TCP 虚假重传数据包。

他们需要 TI 的帮助来找出此问题的根本原因:

APWiLink1837

STACC3220MODS   cc32xx_SDK_6_10_00_05

AP 和 STA 在2米范围内。

AP = 192.168.1.1、STA = 192.168.1.3

异常行为#1:STA 每隔0.4 - 1秒发送一次 TCP 超序:

异常行为#2:STA 连续发送 TCP 虚假重传、导致正常传输失败:

请按以下方式查找监听器日志:

e2e.ti.com/.../CC3220_5F00_WL1837_5F00_Comm_5F00_Abnormal_5F00_20221102.cap

问题:

如何从 CC3220MODS 捕获低层日志?

2.根据电流行为在哪里查找?

如果您需要分析此问题、请告诉我、谢谢!

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    很抱歉耽误你的回答。  您的客户在 WL18xx 上使用的 FW 版本是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    WL18xx 上的 FW 版本为版本8.9.0.0.88。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 是已知的、尚未解决。 我不会说这是一个问题、因为 FW 仍会重新组织数据包并按顺序将数据包发送到应用程序。 您的应用程序是否遇到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、  

    感谢您的回复。

    订单外不会影响我当前的应用程序。  但它会在捕获的 tcpdump 文件中定期发生。

    STA (CC3220S)持续 发送 TCP 虚假重传数据包、导致正常传输失败。  

    同时、另一台 STA (笔记本电脑) 可以 与 AP 通信。  尽管笔记本电脑重新传输了 TCP 数据包。

    问题出在哪一个模块? WL1837和/或 CC3220S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    您能回答 Jing 的问题吗? 谢谢!

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    萨贝赫应该在周末之后对这条线程做出响应。

    请允许他回答。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解传输问题、但我不理解应用层的问题。 什么是崩溃还是数据包? 您是否遇到吞吐量问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AP 上、应用层向 STA 发送 TCP 数据包、但底层不发送任何数据。 同时、应用层不接收来自 STA 的 TCP 数据包。

    如果应用层在一段时间内未接收到任何数据、则 TCP 通信会超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 WiLink 的固件更新为  版本8.9.0.0.90。

    您是否还可以从文件系统和 Linux 内核版本中提供 hostapd.conf? 我要求让我重复你的情况。