Thread 中讨论的其他器件:WL1835
由于获得 SAR 认证、我们对 Wifi 模块持信任。
到目前为止、HCITester 已启动并运行、但似乎连接不正确。
我´ve 启动并运行 HCItester。 为此、我将一条1.8V UART 电缆连接到引脚50-53和接地端

按照本文档 www.ti.com/lit/swru136中的说明进行操作
我向 HCITester 提供了特定文件。 并尝试连接 WL1835/37模块。

您能帮我解决这个问题吗? 提前感谢您的参与。
它未正确连接到模块。
我是否需要首先对模块执行任何操作才能使其进入测试模式? (引脚14高电平以外的 BT_EN 引脚41高电平)