This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX 认证:WL1835 WL1837

Guru**** 2579395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1172209/wl18xx-certification-wl1835-wl1837

器件型号:WL18XX-认证
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

由于获得 SAR 认证、我们对 Wifi 模块持信任。

到目前为止、HCITester 已启动并运行、但似乎连接不正确。

我´ve 启动并运行 HCItester。 为此、我将一条1.8V UART 电缆连接到引脚50-53和接地端

 

按照本文档 www.ti.com/lit/swru136中的说明进行操作

我向 HCITester 提供了特定文件。 并尝试连接 WL1835/37模块。

您能帮我解决这个问题吗? 提前感谢您的参与。

它未正确连接到模块。

我是否需要首先对模块执行任何操作才能使其进入测试模式? (引脚14高电平以外的 BT_EN 引脚41高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您能否确保已在  HCI 测试仪中加载 TIInit_11.8.32.xml 文件? 请参阅下图。  

     如果您想了解有关更改 xml 文件的更多信息、请参阅 HCITester 工具用户指南的第3.1节)  

    然后在 HCI VS 命令下找到 HCI_VS_GET_System_Status 命令。 (您可以参阅"4.3.2.1在命令库中搜索特定命令"一节以更快地找到它)

    此 HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F)命令可用于验证器件连接时通信是否良好。 发送命令后、检查跟踪窗口中是否显示与下图类似的消息:  

    最重要   的是、在运行脚本之前、请确保使用修改的 TIInit_11.8.32.bts 脚本初始化电路板。 如第3.2节所述、您必须将"5000、0x00"替换为 "5000、 ANY"、然后将该脚本保存为 TXT 格式的新初始化文件。

    我认为您的问题可能是您正在运行的初始化脚本、但请告诉我、您根据说明进行修改后会得到什么结果。  

    此致、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    我已尝试您的指示。

    首先、我尝试将您发布 的 TIInit_11.8.32.xml 加载 到 HCITester 中、很遗憾、这会引发错误。

    但我的脚本似乎可以正常工作(中间的脚本)。

    如果我使用脚本尝试 Get_Status、它不会为我提供连接。

    您可以检查我的连接配置吗?

    当我尝试时、我还使用  5000、任意修改了 TIInit_11.8.32.bts

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、当我发送命令时、1.8V UART 转换器似乎没有发生任何变化。

    只有当我使用连接配置时、RTS 引脚才会从低电平变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的连接配置看起来不错、流控制可以设置为"无"或"硬件"、器件仍应进行通信。  您能否从设备管理器中仔细检查 哪些 COM 端口出现? 您可能选择了错误的 COM 端口。   

    最后、您是否使用高电平信号启用 BT_EN 引脚?  

    此致、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    EL_EN 信号未出现。

    我解决了该问题、并从 WL1835获得类似的状态。

    已附加运行脚本后,您会找到输出。 您能否检查并告诉我、这是否有效?

    此外、我需要了解如何设置功率级别、通道等。

    是通过更改脚本来实现的吗?

    谢谢、您的帮助非常好。

    此致、Samuel

    e2e.ti.com/.../7282.HCITester-Trace-Log.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您能否澄清发送"HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F)"命令是否正常、并且 您在跟踪日志上得到了响应?  

    随附的跟踪日志似乎表明您已成功 运行  下载固件并初始化电路板的脚本、这很好!  

    要了解用于设置 TX 功率级别、通道的 HCI 命令以及用于编辑您自己脚本的其他命令、请参阅 WiLink 8.0 BluetoothRegistered供应商特定 HCI 命令 (文献编号 SWRU442)

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    该命令工作正常、是 HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F)  

    最好的雷加

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查输出吗?

    如果 HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F)命令正常工作、我们的连接是否正常?

    剩下的只是为了找到适合 BT 测试的命令。 是这样吗?

    谢谢你

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

     HCI_VS_GET_System_Status 命令发送并成功回复后、您可以确保连接正常。 由于您能够运行初始化脚本、因此连接似乎也很好。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torres 女士、您好!

    谢谢、您的帮助很大。

    那么、现在我只需要通过本文档 https://www.ti.com/lit/pdf/swru442中的命令说明进行操作 、对吧?

    我是否可以在某个位置键入它们、还是可以将它们作为 HCI_VS_GET_System_Status 单击

    谢谢、此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在自己的新脚本中发送命令、也可以像   HCI_VS_GET_System_Status 这样作为单独的命令发送命令。 但请确保先运行初始化脚本。  

    BR、

    Jessica M. Torres