This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:GPIO 功能问题

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1173439/cc3220sf-launchxl-gpio-function-problem

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

你好、支持者

          对于 CC3220SF-LAUNCHXL 板的 pin59 (GPIO4)、如何禁用或使用除数据 I/O 之外的所有其他功能、只需在数据 I/O 中使用此 GPIO4、谢谢。

此致

  Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    默认情况下、LaunchPad 上的引脚59用作模拟输入。 如果要将此引脚用作 GPIO、则需要移除 R113、R111并连接 R109。 有关更多详细信息、请参阅 LaunchPad 的设计文件

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

         不使用 Pin59、因为 GPIO 需要对 FW 或 SW 器件进行任何特殊设置或限制?

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需在 SysConfig 中将引脚设置为 GPIO 或通过 TI 驱动程序将引脚多路复用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    我相信 Jan D 已经回答了您的问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。