请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
你好、支持者
对于 CC3220SF-LAUNCHXL 板的 pin59 (GPIO4)、如何禁用或使用除数据 I/O 之外的所有其他功能、只需在数据 I/O 中使用此 GPIO4、谢谢。
此致
Tina
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、支持者
对于 CC3220SF-LAUNCHXL 板的 pin59 (GPIO4)、如何禁用或使用除数据 I/O 之外的所有其他功能、只需在数据 I/O 中使用此 GPIO4、谢谢。
此致
Tina
尊敬的 Tina:
默认情况下、LaunchPad 上的引脚59用作模拟输入。 如果要将此引脚用作 GPIO、则需要移除 R113、R111并连接 R109。 有关更多详细信息、请参阅 LaunchPad 的设计文件。

1月