This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:采集电压异常、大于500mV

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161838/cc3200-the-acquisition-voltage-is-abnormal-which-is-larger-than-500mv

器件型号:CC3200

你(们)好

祝你一切顺利、我们需要你的帮助。 请使用 CC3200、SDK 例程和500mV 的 ADC 采集帮助解决该问题

在 ADC 采集期间、输入0V、采集= 500mV。输入100mV、采集= 600mV。始终大于输入约500mV。

使用程序:CC3200SDK_1.1.0/cc3200-sdk/example/adc
此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    很抱歉、我不遵循您所说的数据采集。 这与输入有何不同? 您的模拟电压轨是否与数字电压轨不等效? 请提供您的器件原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、  

    感谢您询问此信息。 我还在等待客户对原理图的反馈。  

    此致、

    Jonathan