Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 你(们)好
祝你一切顺利、我们需要你的帮助。 请使用 CC3200、SDK 例程和500mV 的 ADC 采集帮助解决该问题
在 ADC 采集期间、输入0V、采集= 500mV。输入100mV、采集= 600mV。始终大于输入约500mV。
使用程序:CC3200SDK_1.1.0/cc3200-sdk/example/adc
此致、
Jonathan