This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:EN301489-17 (2020-09)认证

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158779/wl1835mod-en301489-17-2020-09-certification

器件型号:WL1835MOD

大家好、

我们收到了客户的此查询。

我将在我们的其中一个系统上获得 CE 认证、测试实验室要求提供有关我们在系统中使用的 WL1835MOD 的信息、以及它是否已通过 ETSI - EN 301 489-17:202020-09的测试。 在仅通过 EN 301489-17 (2017-02)认证的认证中、该认证可能需要 EN301489-17 (2020-09)

这是 TI 的认证 https://www.ti.com/lit/cr/swrq048a/swrq048a.pdf

在数据表的第一组特性中、它表示已经过 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
PCB、偶极、芯片和 PIFA 天线。 如果情况不再如此、TI 必须告知我。

我正在尝试从 WL18XX-REPORTS 访问该文档 、但出于某种原因、我无法下载该文件。 您能否确认 WL1835MOD 是否  已通过 EN301489-17 (2020-09)认证?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    否、当前认证仅符合 EN301489-17 v3.1.1 (2017-02)。 我们正在与测试机构合作、制定更新到 v3.2.5的计划/时间表、这是最新版本。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您提供此信息。 我们的客户希望知道下次认证的暂定日期是什么时候?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们需要最终确定计划、但一旦一切都获得批准、我们就可以开始、完成计划的准备时间将~4周。 我认为暂定日期最早将是12月。 再说一次、日期尚未最终确定。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的这一好消息。

    此致

    Danilo