大家好、
我们收到了客户的此查询。
我将在我们的其中一个系统上获得 CE 认证、测试实验室要求提供有关我们在系统中使用的 WL1835MOD 的信息、以及它是否已通过 ETSI - EN 301 489-17:202020-09的测试。 在仅通过 EN 301489-17 (2017-02)认证的认证中、该认证可能需要 EN301489-17 (2020-09)
这是 TI 的认证 https://www.ti.com/lit/cr/swrq048a/swrq048a.pdf
在数据表的第一组特性中、它表示已经过 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
PCB、偶极、芯片和 PIFA 天线。 如果情况不再如此、TI 必须告知我。
我正在尝试从 WL18XX-REPORTS 访问该文档 、但出于某种原因、我无法下载该文件。 您能否确认 WL1835MOD 是否 已通过 EN301489-17 (2020-09)认证?
此致、
Danilo