This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:使用演示应用程序配置问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602858/cc3120boost-provisioning-problem-using-demo-application

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3200CC31XXEMUBOOSTCC3120

我们正在使用 MSP432将应用从 CC3200移植到 C3120。 我已在 CC3200智能配置和 AP 模式下成功使用配置。  

我目前正在使用 TI LaunchPad 测试代码、我有 MSP432、CC3120BOOST 和 CC31XXEMUBOOST。

在进入我们的应用程序之前、我通过尝试配置从零开始。 使用 WiFi SDK 插件、我原样导入了配置代码、而不对 CCS 进行任何更改。 我将这款与 TI-RTOS 配合使用、并尝试了 CCS 和 GCC 编译器。

我无法在器件上进行配置。 我不确定我的行为是什么。

设备会广播 SSID、我可以连接到它、但仅此而已。 连接成功后、我无法使用浏览器打开配置页面、我尝试使用 Android 手机和笔记本电脑、两者都无法正常工作。

我尝试使用 IP:10.123.45.1

和链路  

mysimplelink.net/setup.html

在这两种情况下都不加载页面。

Play 商店中的 TI WiFi Starter 应用程序也无法使用智能配置来配置器件。 从应用程序内部转到设备并单击简单链接设备会打开浏览器10.123.45.1,页面同样无法加载。

 

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试重新创建此文件并返回给您。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我做了一些进一步的调查、下面是我的调查结果:

    • 在3个 CC3120BOOST 板中、有2个板不工作、而第三个板正常工作
    • 尽管3个电路板在丝印上显示 CC3120BOOST REV A、但电路板不相等
    • 两个不工作的电路板在芯片芯片芯片上的 XCC3120上有一个标记
    • 正在工作的电路板在芯片芯片上有一个标记 CC3120
    • 正在工作的电路板底部有全丝印(全白)、并有文本的切边

    这是否意味着我的两个板是无用的? 我能不能以某种方式解决它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    标有 X 的 CC3120芯片是预量产芯片。 我不确定您的问题、但有一个重要问题。 您是否在 CC3120BOOST 中更新了 Service Pack? 请访问- software-dl.ti.com/.../Quick_Start_Guide.html

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确实这么做了、您可以在第一个帖子的最后一个图像中看到确切的版本。
    所有三个电路板都具有使用无线电工具的相同 FW 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能显示顶部吗? 它们是否都具有相同的跳线设置?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们都具有相同的跳线设置。 我尝试了网络终端应用程序、这个正常工作。
    器件启动后、我使用 wlan_ap_start 启动 AP 模式。 我可以正常连接到设备并访问10.123.45.1网页。
    我还使用 API 调用(REST)进行了测试、配置文件已成功保存到器件中。
    配置源代码中可能有什么内容?
    感谢你的帮助。