This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3100BOOST:在 CC3100BOOST+ CC31EMUXXBOOST 上实施 CC3100 SDK 示例代码时出现问题

Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605130/compiler-cc3100boost-issue-while-implementing-example-code-of-cc3100-sdk-on-cc3100boost-cc31emuxxboost

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

基本上、我无法完全实现 CC3100 SDK 中提供的示例代码。 每个文件夹仅包含 C 文件、没有关于要添加的所有库等的指导。

这里我要提到我最近尝试实施的一个特定示例代码、即 TCP 套接字。

最初、我在 Visual C 项目中添加了'main.c'文件、并进一步将以下文件夹添加为其他包含目录

1. E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\examples\common;E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\simplelink\include;

2. E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\simplelink\source;

E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\platform\simplelinkstudio

因此、我在 main.obj 文件中得到28个未解析的外部/内部符号错误的类似错误。 当我在文件开头添加以下内容时、该问题得到解决

#include
#include
#pragma 注释(lib、"WS2_32.lib")

现在、我还有两个坚定的错误。 我无法解决。

第588行:"S_un":不是'SlInAddr_t'的成员

第661行:"S_UN":不是'SlInAddr_t'的成员

该怎么办?

由于我在不同的示例中设置了不同的错误、因此正确实施 SDK 中的任何示例的理想方法应该是什么。


提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您为什么使用 Visual C 而不使用 Code Composer Studio 或 IAR?

    此致
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己没有理由。 Simplelink Studio 在 Visual Studio 或 Eclipse 上运行。 对吧? 或者不是?
    我不熟悉这一点、因此请指导我如何在任何平台上正确执行示例代码。