Other Parts Discussed in Thread: CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3100
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
基本上、我无法完全实现 CC3100 SDK 中提供的示例代码。 每个文件夹仅包含 C 文件、没有关于要添加的所有库等的指导。
这里我要提到我最近尝试实施的一个特定示例代码、即 TCP 套接字。
最初、我在 Visual C 项目中添加了'main.c'文件、并进一步将以下文件夹添加为其他包含目录
1. E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\examples\common;E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\simplelink\include;
2. E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\simplelink\source;
E:\TI\CC3100 SDK 新\cc3100-sdk\platform\simplelinkstudio
因此、我在 main.obj 文件中得到28个未解析的外部/内部符号错误的类似错误。 当我在文件开头添加以下内容时、该问题得到解决
#include
#include
#pragma 注释(lib、"WS2_32.lib")
现在、我还有两个坚定的错误。 我无法解决。
第588行:"S_un":不是'SlInAddr_t'的成员
第661行:"S_UN":不是'SlInAddr_t'的成员
该怎么办?
由于我在不同的示例中设置了不同的错误、因此正确实施 SDK 中的任何示例的理想方法应该是什么。
提前感谢