This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:双频带 AP 演示

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603973/linux-wl1837mod-dual-band-ap-demo

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

WL1837MOD
Linux NLCP R8.7

是否有用于配置双频带 AP 的演示/ wiki 页面?  例如、是否允许2.4GHz 和5GHz 具有两个单独的 SSID、或者是否共享?  在内部、这些是否显示为单个 wlan0或分别显示为 wlan0和 wlan1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    对于双 AP 模式-两个 AP 都需要在同一信道上。

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的答案... 如果它们处于不同的频段、那么根据定义、它们位于不同的通道上。 您是否说我们无法以任何容量同时支持2.4GHz 加5GHz? 如果您有5GHz AP、那么您完全无法在2.4GHz 下运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于角色。 请查看 www.ti.com/.../swru423a.pdf 的第7.2节
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细信息/答案

    "您说我们无法同时以任何容量支持2.4GHz 加5GHz 吗?:

    在 SoC/硬件级别,这些角色永远不会同时运行。 它是时分多路复用,即 WiLink8固件决定哪个角色获得天线,但在任何给定的时间,只有一个角色正在运行。 在用户级别、它有2个不同的接口、例如:wlan0 for sta、wlan1 for ap、用户可以同时使用这两个角色。 详细信息如下。

    "如果您有5GHz AP、那么您根本无法在2.4GHz 下运行?

    是的,您可以-但新的2.4GHz 角色不能是 AP。 示例:如果您在5GHz 频段上运行 AP,则可以在2.4GHz 频段上启动站点。 但 如果 AP 角色已在5GHz 频段上运行、则无法在2.4GHz 频段上启动 AP。 限制是由于在 WiLink8 h/w 上的任何给定时间只能运行角色,如果在不同频带上有2个 AP,则两个 AP 角色都必须关闭通道才能切换角色,这将导致丢失数据包等 因此不支持。 对于双 AP 角色, 两个 AP 都需要在同一信道上。 下面的矩阵列出了例外情况等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 此外、正如相关说明一样、此 wiki 页面可能对查找有关设置5GHz AP 的信息的任何人有所帮助:

    processors.wiki.ti.com/.../AP_DFS_Master