请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MODCOM8I 大家好、
我目前正在使用 WiLink 8 (1837模块) MCP 8.5 Linux 驱动程序。 我对 PHY Mac 参数下名为 Board Type 的 INI 文件(tiwlan_18xx.inI)参数有点困惑、该参数的值设置为0x02。
Board_Type = 02 # EVB_18XX = 0;DVP_18XX = 1;HDK_18XX = 2;FPGA_18XX = 3;COM8_18XX = 4;
我看到一些论坛提到电路板类型值应为0x04。 有人能告诉我值0x02和0x04之间的区别是什么?要使用哪一个?
如果我使用了错误的电路板类型值、会发生什么情况?
期待收到回复。
此致、
Prabhu