This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:wl1837模块的正确电路板类型配置是什么?

Guru**** 2392405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603138/wl1837modcom8i-what-is-the-right-board-type-config-for-wl1837-module

器件型号:WL1837MODCOM8I

大家好、

我目前正在使用 WiLink 8 (1837模块) MCP 8.5 Linux 驱动程序。 我对 PHY Mac 参数下名为 Board Type 的 INI 文件(tiwlan_18xx.inI)参数有点困惑、该参数的值设置为0x02。

Board_Type = 02 # EVB_18XX = 0;DVP_18XX = 1;HDK_18XX = 2;FPGA_18XX = 3;COM8_18XX = 4;

我看到一些论坛提到电路板类型值应为0x04。 有人能告诉我值0x02和0x04之间的区别是什么?要使用哪一个?

如果我使用了错误的电路板类型值、会发生什么情况?

期待收到回复。

此致、
Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 WiFi 专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhu,Board_Type 应始终设置为2。 其他价值不再相关----这些价值是在发展阶段确定的。

    谢谢、
    Saurabh