This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:加电小时数随温度变化

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601763/cc3100-power-on-hours-over-temperature

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3120

尊敬的所有人:

我的客户正在寻找一个选项来估算他们基于 CC3100的产品寿命。

在 CC3100数据表中、我们提供的 PoH 为17500h @85C。

在某些应用情况下、TX 持续开启并传输数据。 根据数据表、这意味着~2年的寿命@85C。

我们是否可以估计在不同的低温下使用寿命是如何变化的?

谢谢、

BR、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我知道这条线程不能回答您的所有问题、但您应该看一下。 但适用于 CC3200、可应用于 CC3100。

    e2e.ti.com/.../1335396

    BTW... 新型 CC3120增加了 PoH:
    TA 高达85°C (1) 87、600
    (1)假设 TX 占空比(功率放大器接通时间)为器件 POH 的10%。 剩余90%的时间、即器件
    可以处于任何其他状态。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    谢谢。 我知道这个主题。

    根据客户的假设、可能存在几乎100%传输数据的应用、这意味着在85°C 时、使用寿命长达~2年。

    关于寿命如何依赖于温度的问题仍然存在。 对于工业应用、2年不是一个选项。 如果我们能够根据不同的温度提供一些寿命数据、那将会很棒。

    感谢您提示 CC3120的 PoH。

    因此、我希望可以回答这种温度依赖性。

    BR、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我认为您应该直接咨询研发部门、或将您的问题发送 至 e2e.ti.com/.../4461477

    1月