请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC3120
尊敬的所有人:
我的客户正在寻找一个选项来估算他们基于 CC3100的产品寿命。
在 CC3100数据表中、我们提供的 PoH 为17500h @85C。
在某些应用情况下、TX 持续开启并传输数据。 根据数据表、这意味着~2年的寿命@85C。
我们是否可以估计在不同的低温下使用寿命是如何变化的?
谢谢、
BR、
Matthias