This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:ping 时 WLAN AP 闪烁 LED

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595785/cc3200-launchxl-wlan-ap-blinking-led-while-pinging

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

大家好、我正在使用 TI 为 SimpleLink Wi-Fi 提供的 CC3200SDK 示例。 我在 WLAN ap 示例中添加了一个闪烁的 LED、以 WLAN 站示例为指南。  
根据我观察到的情况、代码中的 LED 不会与 ping 同时闪烁。 似乎 LED 仅在 (lRetVal = sl_NetApp...)之后才开始闪烁 语句。 但是、对于 WLAN 站、我注意到在执行 Ping 操作时 LED 闪烁。 请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Firzanah、

    请再次说明您的问题。
    作为一个站、我们首先连接到配置的 AP、然后通过对其执行 ping 操作来立即测试连接。
    作为 AP、我们首先等待连接。 只有当工作站连接到我们的 AP 时、我们才会开始执行 Ping 操作。
    您的代码到底有什么问题?
    您是否看到正在执行 Ping 操作、只有 LED 不闪烁?
    您是否验证 ping 已启动? (正在使用打印? 空气嗅探器?)

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobis、

    很抱歉、我只是想知道控制台输出"Running pping Test..."时是否可以使 LED 立即闪烁? 我希望它在 ping 运行时闪烁。 目前、仅当控制台上显示"Ping Test Successful (Ping 测试成功)"时、LED 才会闪烁。

    谢谢、
    Firzanah