Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100BOOST 主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST、 EK-TM4C123GXL、 EK-TM4C1294XL、 CC3100
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我最近购买了 CC3100BOOST 和 CC31XXEMUBOOST、以了解更多信息并在 Tiva EK-TM4C123GXL 和 EK-TM4C1294XL 上实现某些功能。 我想我缺少一点、因为我很难理解这一点(CC3100)、我使它生效的唯一计划是基站和 AP 示例。 我还尝试 了针对 Tiva 1294的 cc3100_http_server 示例、但我似乎无法理解正在发生的情况。 广泛的研究证明没有用处。
有关如何理解此器件并将其用于发送 ADC 数据(或任何 UART、随机数据类型)以及将其直接发送到互联网或智能手机以便我可以通过任何方式检索数据并将其保存在.txt 或 Excel 文件中的任何帮助? 我感觉就像第一次处理 Tiva、如果不是更糟(至少 Tiva 有很多示例)。
谢谢!