This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:入门;从 PC 检索 ADC 数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595395/ccs-cc3100boost-getting-started-retrieving-adc-data-from-pc

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTEK-TM4C123GXLEK-TM4C1294XLCC3100

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我最近购买了 CC3100BOOST CC31XXEMUBOOST、以了解更多信息并在 Tiva EK-TM4C123GXL EK-TM4C1294XL 上实现某些功能。 我想我缺少一点、因为我很难理解这一点(CC3100)、我使它生效的唯一计划是基站 AP 示例。 我还尝试 了针对 Tiva 1294的 cc3100_http_server 示例、但我似乎无法理解正在发生的情况。 广泛的研究证明没有用处。

有关如何理解此器件并将其用于发送 ADC 数据(或任何 UART、随机数据类型)以及将其直接发送到互联网或智能手机以便我可以通过任何方式检索数据并将其保存在.txt 或 Excel 文件中的任何帮助? 我感觉就像第一次处理 Tiva、如果不是更糟(至少 Tiva 有很多示例)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helder、

    通常情况下、您应该使用带有 Tiva 板的 WLAN 站和 WLAN ap 示例程序作为项目的起点。 您可以在互联网上学习基于 CC3100的项目(例如 hackster.io)。 您还可以在下面的签名博客中查看 EK-TM4C1294XL + CC3100 BP 项目

    此外、我建议您阅读 CC3100相关文档、以便更熟悉工具和 simplelink API。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    对我来说仍然很困难、我已经阅读了文档(我认为 SDK 有许多示例)。 我忘记说我完全不熟悉 WiFi、可能是我缺乏知识的主要原因。 许多示例都涉及在站点模式下配置的器件、我只想在 AP 模式下发送数据、基本上是用于绘制图形的 ADC 数据。 连接到 AP 后、我不确定下一步该怎么办。

    我感觉我走得太远了...