This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:在 iMX27上、WiFi 固件似乎与 Linux 4.4.38崩溃

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/589436/linux-wl1835mod-wifi-firmware-seems-to-crash-with-linux-4-4-38-on-imx27

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1271

工具/软件:Linux

您好!

我们的设置

我们在 iMX27 SoC 上使用 WL1835MOD 与 Linux 4.4.38 (主线/香草)。 用户土地是基于 Debian Jessie (Armel)/ busybox 的。 WiLink 连接到第一个 SD 接口(sdhci1)。

&sdhci1{
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&pinctrl_sdhc1>;
总线宽度=<4>;
VMMC-supply =<Registered_WLAN>;
status ="确定";

#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
wlcore:wlcore@2{
compatible ="ti、wl1835";
reg =<2>;
interrupt-parent =<&GPIO6>;
interrupts =<3 IRQ_TYPE_HIGH_HIGH;
};
};} 

固件

我们使用 TI 的'linux-firmware' git 存储库中的固件。

Git:/git.ti.com/wilink8-wlan/linux-firmware.git

我们已经测试了'8.9.0.0.69'和'8.9.0.5.55'版本。

配置

我们不使用任何自定义固件配置。

工作情况

我们能够加载固件并分配静态 IP 地址。

ifconfig wlan0 up 
[90.698270] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[90.820751] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55) 

我们可以扫描 AP 并连接到未加密 AP。

iw wlan0 connect -w testwifi
ifconfig wlan0 192.168.0.123 

大多数情况下、我们甚至能够 ping 通 AP。

ping 192.168.0.254
ping 192.168.0.254 (192.168.0.254):56个数据字节
从192.168.0.254开始64字节:seq=0 TTL=64 time=997.957ms
从192.168.0.254开始64字节:seq=1 TTL=64 time=2.798ms
从192.168.0.254开始64字节:seq=2 TTL=64 time=3.238ms
从192.168.0.254开始64字节:seq=3 TTL=64 Timer=5.58ms
……… 

什么不起作用

使用 wget 下载

如果我们尝试下载带有 wget 的 AP 状态页面、我们会收到以下警告。

[2472.440442] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:status:0x1 len:1536
[2472.622218] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:status:0x1 len:480
[2473.042119] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:status:0x1 len:480
[ 2473.882080] wlen:警告:RX 中损坏的数据包: 480
[2475.563958] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:480
[2478.922844] wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:480 

DHCP 客户端

当我们尝试从 DHCP 服务器获取 IP 地址时、它会紧张成功。

udhcpc -i wlan0
udhcpc:启动、v1.25.0
udhcpc:发送 discover
udhcpc:发送192.168.0.101的 select
udhcpc:发送192.168.0.101的 select
udhcpc:发送192.168.0.101的 select
udhcpc:发送 discover
udhcpc:发送 udhcpc:
发现发送 udhcpc
:发现发送 udhcpc:发现发送 udhcpc:发现发送 udhcpc 发送 udhcpc:发现发送 udhcpc:发现发送 udhcpc 发送
ud 

如果我们在终止 DHCP 客户端后尝试分配 IP 地址、则会出现以下错误。

# ifconfig wlan0 192.168.0.123
[2966.252744] mxc-mmc 10013000.sdhci:mxcmci_watchdog:写入超时(状态= 0x32000840)
[2966.261070]--- [在此处剪切]-----
[2966.26733]警告:CPU:0 PID:913 at /home/ilu/projects/ruag/src/linux/drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:145 wl12xx_SDIO_RAW_WRITE+0xe4/0x11c ()
[2966.282447]--[结束跟踪32b5decc7ca8bc96 ]--
[2966.293169] wl12110_SDIO (296.71 SDIO:296.0001失败
)---- [在此处剪切]-----
[2966.31187] WARNING:CPU:0 PID:913 at /home/ilu/projects/ruag/src/linux/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:802 wl12xx_queue_recovery_work + 0x2C/0x78 ()
[2966.327238]--[ End trace 32b5decc7ca8bc97 ]--
[2966.331982] wlcore:warning cmd set_template failed:
296.3710]
wlcore:296.374p failed in hardware recovery:[296.3710] 固件




已完成:版本8.9.0.1.55 #[2966.365976] wlcore:down [2966.370853] ie80211 phy0:已请求硬件重新启动[2966.835159] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233 [2966.957965] wlcore:固件版本(版本8.9.835159] wlcore 关联:2967.453]。 

结论

似乎一段时间内、如果通过 WiFi 发送的 ICMP 小型包不止一次、它通常会起作用。 但是、如果我们开始在接口上进行少量通信、固件将不再响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、

    这样的错误(wl1271_SDIO mmc0:0001:2:SDIO 写入失败(-110))通常与目标硬件的 SDIO 总线不稳定相关。

    尝试以下两种方法:

    1.降低 SDIO 总线速度。 从1MHz 开始、查看电路板是否更稳定。 如果需要、请硬件工程师查看电路板设计、使用的电平转换器等
    您可以添加:
    最大频率=<1000000>;
    以限制 SDIO 时钟速度、并查看它是否以任何方式有所帮助。

    2.尝试禁用 ELP (低功耗模式)并查看它是否有用。 请参阅以下 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的重播。

    我们使用您提到的两个选项测试了连接。 但没有成功。

    当我尝试从我的接入点下载 index.html 时、在1MHz 和禁用 ELP 之后会发生这种情况:

    [254.461493] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [254.467167] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [254.472692] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.478317] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [ 254.484014] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 3
    [254.489537] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [254.495131] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.500654] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [254.50634] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [254.511856] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 TX 完成中的非法 ID: 8
    [254.517450] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.523056] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [254.528665] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [254.534257] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [254.539779] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.545372] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [254.550981] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [254.556571] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [254.562094] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [254.567702] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.573312] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [254.588243] wlcore:警告接收到的空数据
    [254.596204] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.603856] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.612068] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:警告: 0
    [254.620421] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.628758] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.637098] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.645423] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.653753] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID: 0
    [254.662012] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.670357] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.678715] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.687025] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.695360] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.703692] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.711947] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.720294] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.728623] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:124
    [254.737128] wlcore 警告:TX 完成中的非法 ID:警告 127
    [254.745649] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:127
    [254.754145] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:127
    [254.762574] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:4
    [254.770919] wlcore:警告
    TX 完成中的非法 ID:2 [254.779250] wlcore:警告非法 wlid:TX 完成中的非法 3
    [254.787581] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:4
    [254.795916] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:10
    [254.804336] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:10
    [254.8126679] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:32
    [254.821107] wlcore 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.829438] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.837788] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.847235] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.854568] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.862840] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.871094] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.879445] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.887779] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.896121] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.904452] wlcore 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.911636] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.917230] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.922833] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.928358] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.933951] wlcore 完成中的非法 ID:警告 0
    [254.939475] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [254.945071] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:1
    [254.985257] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [254.993045] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [001231] wlcore 完成中的非法 ID:警告 TX 完成中的非法 ID: 8
    [255.00978] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [255.017925] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [255.026349] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [255.034680] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [255.043011] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:警告 0
    [255.051270] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:64
    [255.059708] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [255.068032] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [255.076365] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [255.084700] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:警告 TX 完成中的非法 ID: 64
    [255.093115] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:3
    [255.10137] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [255.109712] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:8
    [255.118045] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [255.126375] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:警告 64
    [265.392848] mxc-MMC 10013000.sdhci:mxcmci_watchdog:读取超时(状态= 0x10000908)
    [265.401088]--- [在此处剪切]-----
    [265.405927]警告:CPU:0 PID:689 at /home/ilu/projects/ruag/src/linux/drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:10
    7 wl12xx_SDIO_RAW_READ+0xe4/0x11c ()
    [265.419490]链接的模块:
    [265.419559] CPU:0
    
    690:689污染的通信:IRQ/23-wl18xx Not 4.4.4.3.38-00037-265.19592]硬件树[ 265.19592][265.419592] ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
    [265.419768][ ](show_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x80/0xa8)
    [265.419833][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_null+0x18/0x20)
    [265.419904][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ+0xe4/0x11c)
    [265.419987][ ](wl12xx_SDIO_RAW_READ)从[ ](wlcore_rx+0x248/0x65c)
    [265.420055][ ](wlcore_rx)从[ ](wlcore_irq_locked+0x110/0x2b4)
    [265.420113][ ](wlcore_irq_locked)从[ ](wlcore_IRQ+0x14c/0x214)
    [265.420178][ ](wlcore_IRQ)、来自[ ](IRQ_thread_fn+0x1c/0x34)
    [265.420238][ ](IRQ_THREAD_Fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0xc0/0x1cc)
    [265.420309][ ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0xc4/0xd8)
    [265.420372][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_+0x14/0x24)
    [265.420403]--[结束跟踪 f112cc175e0933b2]--
    [265.425194] wl1271_SDIO mmc0:0001:2:SDIO 读取失败(-110)
    [265.430895]---- [在此处剪切]-----
    [265.435683]警告:CPU:0 PID:689 at /home/ilu/projects/ruag/src/linux/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:80
    2 wl12xx_queue_recovery_work + 0x2C/0x78 ()
    [265.449631]链接的模块:
    [265.449701] CPU:0 PID:689 Comm:污染/243-wl18xx IRQ:g W 4.4.4.38-00037-g32c6899-M脏#76
    [265.449736]硬件名称:Freescale i.MX27 (器件树支持)
    [ 265.449821][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
    [265.449893][ ](show_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x80/0xa8)
    [265.449960][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_null+0x18/0x20)
    [265.450027][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x2C/0x78)
    [265.450089][ ](wl12xx_queue_recovery_work)从[ ](wlcore_IRQ+0x15c/0x214)
    [265.450156][ ](wlcore_IRQ)、来自[ ](IRQ_thread_fn+0x1c/0x34)
    [265.450215][ ](IRQ_THREAD_Fn)、来自[ ](IRQ_thread+0xc0/0x1cc)
    [265.450284][ ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0xc4/0xd8)
    [265.450345][ ](kthread)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x24)
    [265.450377]--[结束轨迹 f112cc175e0933b3]--
    [265.458400] wlcore:正在进行硬件恢复。 固
    
    
    
    
    
    
    件已完成:版本8.9.0.69 [265.479282] wlcore:down [ 265.488082] regulator regulator .14:mc13xxx_regulator _disable id:22 [ 265.489554] ie80211 phy0:硬件重新启动被请求[265.523047] regulator regulator .14:mc13xxx_regulator _disable id:22[265.48954] wcore (版本267.55296.526.526.526.523.phyb)固件:lcore (已启动)[版本267.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.526.523.
    [268.674102] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [268.679648] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0
    [268.685314] wlcore:警告 TX 完成中的非法 ID:0 
    (笑声)

    是否有适用于 wl18xx 的其他驱动程序可与4.4 Linux 内核配合使用? 4.4 Linux 主线驱动程序是否可靠工作?

    此致

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这看起来像是 SDIO 信号完整性问题
    -在 DTS 文件中为 SDIO 控制器定义以下属性并重新检查
    不可拆卸
    电容-断电卡
    -您需要连接逻辑分析仪并探测 SDIO clk/data 和其他引脚、以检查它是否是信号完整性问题

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们使用和不使用不可拆卸卡和电容断电卡进行了试用。

    我们还使用了一个示波器来检查 clk、数据和中断线路。 看起来不错。 我看不到任何不寻常的东西。

    我们还尝试使用1MHz 的1位模式、但这并没有改善这种情况。

    示波器的屏幕截图是使用1MHz 和4位时完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以尝试以下2个选项:

    -将 WiLink8驱动程序升级到最新版本:R8.7_SP1。 您需要在 setup-env 中定义参数、构建脚本将为您构建所有必要的二进制文件、包括驱动程序模块/请求程序等
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    -在内核4.4.x 中获取与 WiLink8驱动程序相匹配的固件。 TI 处理器 SDK 3.2.05基于4.4.x 您可以安装 SDK 并在 wil18xx-fw-4.bin /lib/firmware/ti-connectivity 中使用目标二进制文件:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    我仍然不清楚的是中断极性和边沿。 我们使用的  IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH, can you confirm that this setting matching the default settings of the chip firmware?

    最好的 Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WLAN_IRQ 默认设置为 IRQ_TYPE_EDGE_RISING

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saurabh 

    我们现在使用最新的固件和配置文件、但仍使用原始的 Linux 内核代码。 我从日志中得出结论、TI 驱动程序未命中中断。 我们应该继续在中断控制器端搜索、您可以确认吗?

    最好的 Dani

    [1294.994725] wlcore:INTR:0x40 (FW_Rx_COUNTER = 21、drv_Rx_counter = 20、TX_Results_counter = 0) [1294.994777] wlcore:WL1271_ACX_INTR_DATA [1294.995028] wlcore:rx skb 0xc778] wlid:lid:1299248[1278] wlid:tl bt lid:tf 248bt:tf 248bt 1:tf 248bt lid:tl 248bt 1:tf c248bt lid:tf 248bt 1:tf 0 [ 1294.995530] wlcore:TX_FLOAD_HDR:hlid:1 len:257 life:2000 mem:2 [1294.997302] wlcore:IRQ work [ 1294.997603] wlcore:INTR:0x40 (FW_RX_COUNTER = 22、drv_Rx_counter = 21、TX_results_lcore = 1294.997603] wlcore = 0x40 (wlcore = 1294.997608)、lcore = 1299768] 当前版本3:wlcore = 1294.990x = 129499768] TX 状态 id 0 skb 0xc7bea3c0成功1 [1294.997754] wlcore:WL1271_ACX_INTR_DATA [1294.998066] wlcore:Rx skb 0xc7beacc0:241 B SEQ 2336 htr 1 [1313.922421] wlcore:IRQ work [ 1294.998066] wlcore: Rx sr = 139224] wlcore [WL1329_intr_intrf = 1329_w24]计数器:wlcore = 13.2981329_w24]计数器1329_wlcore [w24_wlcore = w24_rf = 1393x intrf = w24_intrl intrf = 1393_r_r_r_ RX skb 0xc7bea9c0:280 B 序列0 hlid 0 [1313.92333] wlcore:Rx skb 0xc7beaa80:268 B 0 hlid 0 [1338.144392] wlcore:queue skb h38.1 q 0 len 241 [1338144566] wlcore:TX_LOCATE:1338.14432] hlcore:13247_hlid:13247rid:rid:1338.1:lid:lid:lfill cid:13249rid:1324id:1324id:1324id:13 257使用寿命:2000 mem:2 [1343.152784] wlcore:queue skb hlid 1 q 0 len 60 [1344.152803] wlcore:queue skb hlid 1 q 0 len 60 [1345.152795] wlcore:queue skb hlid 1 q 0 hld 60 [1348.172736] mxc-mmc_s100cmci: 写超时(状态= 0x32000840) [1348.181098]------ [在此处剪切]----- [1348.187249]警告:CPU:0 PID:754 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/SDIO.c:145 wl12xx_SDIO_raW_write+0xe4/0x11c () [1348.198033]链接的模块: [1348.19812111] CPU:0:phyComm:kworker/westore 0x247cr [1348.174r e2]] 硬件 支持[1348.198242r [1348.174w:1348.174bg:[1348.174bg:1348.174bg ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14) [ 1348.198390][ ](show_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x80/0xa8) [1348.198456][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_null + 0x18/0x20) [1348.198527][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE+0xe4/0x11c) [1348.198607][ ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE)从[ ](wlcore_TX_Work_Locked+0xd4c/0xde0) [1348.198681][ ](wlcore_tx_work 已锁定)从[ ](wl1271_TX_Work+0x2C/0x50) [1348.198748][ ](wl1271_TX_work)、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x338) [1348.198806][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x318/0x46c) [1348.198871][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xc4/0xd8) [1348.198929][ ](kthread)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x24) [1348.198959]----[结束线迹1658d315c1a4fc80 ]-- [ 1348.209341] wl1271_SDIO mmc0:0001:2:SDIO 写入失败(-110) [1348.217842]---- [在此处剪切]----- [1348.222571]警告:CPU:0 PID:754 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:802 wl12xx_queue_recovery_work+0x2C/0x78 () [1348.234667]链接的模块: [1348.234754] CPU:0 PID:kworker/U2:w4824742] 硬件 名称[1348.234865][1348.234865 ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14) [ 1348.235037][ ](show_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x80/0xa8) [1348.235106][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_null+0x18/0x20) [ 1348.235176][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x2C/0x78) [ 1348.235246][ ](wl12xx_queue_recovery_work)从[ ](wl1271_TX_Work+0x3c/0x50) [ 1348.235317][ ](wl1271_TX_work)、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x338) [1348.235374][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x318/0x46c) [1348.235437][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xc4/0xd8) [1348.235498][ ](kthread)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x24) [1348.235531]--[结束线迹1658d315c1a4fc81 ]-- [ 1348.240280] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件:版本8.9.0.0.70 [1348.252889] wlcore:MEM_START 00700000 mem_size 0000030C [1348.252941] wlcore:REG_START 00802000 REG_SIZE 00014578 [1348.252968] wlcore:MEM2_START 00404MEM2_SIZE 00482593] wlcore [1348.25300253843] wlcore:1348.25384384240003 wlcore [w64] wlcore:w642400038_lcore [1348.0025382400038_lcore [_lcore 3003843064] 链路 physkb 0xc7bea9c0 [1348.255703] wlcore:链路释放 skb 0xc7bea6c0 [1348.255752] wlcore:链路释放 skb 0xc7bea300 [1348.255850] wlcore:macskb 0xc7beab40 [1348.262348] wlcore:请求 重新启动硬件稳压器[1348.25272be_restarted vrator :1348.0215272b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请确认以下内容、以便我更好地理解
    -无论 SDIO clk 频率是多少,您都能看到这个问题:1MHz 还是52MHz? 两种情况下的故障率都是相同的?
    -Ping 数据包已成功发送-但任何高速数据流量都失败?
    -wlan0接口可以重复成功上/下/上?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们找到了问题。 我们禁用了 MMC 驱动程序 DMA、现在 ping 是稳定的。 必须立即修复 DMA。  

    我们发现、从其他主机 ping 嵌入式器件效果良好、而涉及 DMA (较大的有效负载)时、其他方向会导致问题。  

    是否有关于 DMA 中断优先级的提示或任何其他平台配置缺陷?

    最好的 Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:
    如果是 MMC/SDIO 控制器 DMA 问题,我建议您咨询 iMX BSP 团队。

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    MMC 驱动程序可与 SD 卡正常配合使用。 我们将首先详细了解 TI 驱动程序、因为我们目前使用的是内核随附的 TI 驱动程序。 TI 评估板驱动程序存在一些差异...

    最好的 Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:
    SDIO 接口与 SD 接口不同-它涉及 IO 命令/中断等 由于您已经更新了最新的 WiLink8驱动程序-我建议您参考 build-utilites/patches/kernel_patches/linux-4.1-at91中的特定于 iMX 的修补程序(这可能适用于您的内核版本,也可能不适用于您的内核版本,但可以用作检查 DTS 设置的参考。)

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    问题是否仍然存在? 您是否尝试降低 SDIO 时钟并查看其是否有用? 似乎是 SDIO 总线完整性问题。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、您好、它现在可以使用禁用 的 DMA。 时钟没有帮助。 看起来像是 CPU DMA 问题、无论是芯片还是内核驱动程序。 最好的 Dani