This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100:CC3100 AP 模式低功耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/590778/ccs-cc3100-cc3100-ap-mode-low-power

器件型号:CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我已经看到 CC3100在 AP 模式下使用大约66mA (5V 时)。  

是否可以降低此功耗? 设置 sl_low_power_policy 或降低 TX 功率不起作用。  

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    抱歉、不可以 AP 模式下没有节电模式。 电源策略不应用于 AP 模式。

    1月