This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在探索在 MSP430/CC2640和 CC3220之间分发应用代码的选项。 一种选择是开发一个定制平台来测试这种情况、但我注意 到 CC3220 WiFi LaunchPad 开发套件硬件用户指南提到连接 BoosterPack 模块。 是否可以挂接其中一个 MSP 或 CC2640 LaunchPad 板(如 MSP-EXP430F5529LP 或 CC2650LP)? 我看到的一个问题是、MSP 或 CC2650 LP 将无法驱动 CC3220的复位引脚、但这可能并不重要。 我是否缺少其他东西、或者该配置是否在理论上有效?