This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:是否可以将 MSP 或 CC2650 Launchpad 连接到 CC3220S-LAUNCHXL?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/590177/cc3220s-launchxl-is-it-possible-to-connect-a-msp-or-cc2650-launchpad-to-the-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPCC2640CC2650

我们正在探索在 MSP430/CC2640和 CC3220之间分发应用代码的选项。 一种选择是开发一个定制平台来测试这种情况、但我注意 到 CC3220 WiFi LaunchPad 开发套件硬件用户指南提到连接 BoosterPack 模块。 是否可以挂接其中一个 MSP 或 CC2640 LaunchPad 板(如 MSP-EXP430F5529LP 或 CC2650LP)? 我看到的一个问题是、MSP 或 CC2650 LP 将无法驱动 CC3220的复位引脚、但这可能并不重要。 我是否缺少其他东西、或者该配置是否在理论上有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般来说、LaunchPad 并不是真正需要堆叠到 Launchpad 上。 但是、这不会阻止您轻松地将跳线从一根连接到另一根。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有 CC2650模块 BoosterPack 可供您连接到 CC3220 Launchpad。 我不知道这两个板是否引脚兼容、因此您需要进行检查。

    www.ti.com/.../boostxl-cc2650ma

    -克尔