This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3100SDK-ServicePack v1.0.1.11-2.9.0.0的 UCF 文件

Guru**** 2635495 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/588741/cc3200-ucf-file-for-cc3100sdk-servicepack-v1-0-1-11-2-9-0-0

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3100

Accordionong to the file "release_notes.html"、该文件包含在下载的"CC3100SDK-ServicePack v1.0.1.11-2.9.0.0"软件包中、

包含以下3个文件。

文件 注释
SP_2.9.0.0.1.4.0.1.1.0.3.37.bin UniFlash 的 ServicePack 二进制文件
SP_2.9.0.0.1.1.0.3.37.UCF 用于主机驱动程序 API 的 ServicePack UCF
SP_2.9.0.0.1.4.0.1.1.0.3.37.ucf.signed.bin ServicePack UCF 签名

但是、其中没有此类文件。

我如何获取它?

此致、

Haruko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto-San、  

    我可以看到你指出的文件中存在差异。  

    感谢您对此进行说明。  

    服务包位于主文件夹 C:\ti\CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0中、名为 :servicepack_1.0.1.11-2.9.0.0.bin

    OTA UCF 位于此处: C:\ti\CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0\OTA、其中的文件名为:  

    OTA_1.0.1.11-2.9.0.0.UCF 和 ota_1.0.1.11-2.9.0.0.ucf.signed.bin