Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、 CC3100
Accordionong to the file "release_notes.html"、该文件包含在下载的"CC3100SDK-ServicePack v1.0.1.11-2.9.0.0"软件包中、
包含以下3个文件。
| 文件 | 注释 |
|---|---|
| SP_2.9.0.0.1.4.0.1.1.0.3.37.bin | UniFlash 的 ServicePack 二进制文件 |
| SP_2.9.0.0.1.1.0.3.37.UCF | 用于主机驱动程序 API 的 ServicePack UCF |
| SP_2.9.0.0.1.4.0.1.1.0.3.37.ucf.signed.bin | ServicePack UCF 签名 |
但是、其中没有此类文件。
我如何获取它?
此致、
Haruko。