This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/WL1837MODCOM8I:WL1837MODCOM8I

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587517/ccs-wl1837modcom8i-wl1837modcom8i

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何使用 CCS 通过 WL1837MODCOM8I 配置 BeagleBone Black?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    感谢您使用 E2E 论坛! 如果我理解正确、您将尝试使用 BeagleBone Black 与 WL1837MODCOM8I 板进行连接。 这不是推荐的配置。 BeagleBone Black 旨在与 Cape 配合使用、 而 WL1837MODCOM8I 旨在与 AM335x/AM437x/AM57x EVM 或定制板配合使用。 BeagleBone Black 使用 AM335x 处理器。  

    下面是使用我们的 WL1837芯片的 BeagleBone Black 的两个 Cape:


    StreamUnlimited

    element14  

     

    至于您的另一个问题、我尚未使用 CCS 使用 BeagleBone Black 进行开发。 通常建议使用 Linux 机器开始开发此处是 WiLink8 Linux 入门指南的链接。 这将帮助您开始使用 BeagleBone 并运行它。  

     

    我希望这会有所帮助!

     

    ~Danny W

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    感谢您的宝贵帮助。

    能否将 WL1837MODCOM8I 与 TI AM335x 入门套件配合使用?

    BR、
    Mohit Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了上一个查询之外

    我想将基于 Sitara 的 BBB 与用于​BBB 的无线连接 Cape 配合使用,所以我的问题是

    1. TI 是否会提供 AirPlay 支持?
    2. Airplay 支持(硬件或软件)是免费软件还是付费?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

     

    快速搜索后、我发现 在 AM335x 入门套件硬件 Wiki 页面  上不支持该功能。 请参阅下面复制的 WLAN 部分。 不过、AM437x 入门套件可以正常工作。

    关于 AirPlay 问题。 WiLink 音频演示套件快速入门指南 Wiki 页面上提供了支持 AirPlay 的 WiLink8示例。 它使用 Stream Unlimited Cape 而不是 E14无线连接 Cape。 希望该页面能为您提供 AirPlay 的正确路径。

     

    我希望这会有所帮助!

    ~Danny W