This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:HFP CALL,PCM 输出具有杂音,单频声音输出很明显

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587142/wl1831mod-hfp-call-pcm-output-has-puff-pop-for-a-single-frequency-sound-output-is-obvious

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

连接到蓝牙、呼叫电话、对方未应答嘟嘟声弹出音。 该调用也存在。 如果另一方发出单频音、则 PCM 输出很容易听到噼啪声。

WL1831MOD .bts 是

e2e.ti.com/.../2.txt

PCM 至 AK7756、AK7756 时序:

空气和冷量:

e2e.ti.com/.../cfa-and-lgr.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不清楚您的疑问/问题。 可以、请详细说明...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    此外、您是否已执行 PCM 回送测试作为调试问题的第一步?

    此致、
    VIHang