This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:UniFlash。 生成映像 gt;程序映像失败。 设备错误?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659828/launchcc3220modasf-uniflash-generate-image-program-image-fail-wrong-device

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220SFCC3220S

我正在使用 LAUNCHCC3220MODASF。

我正在观看 TI 培训教程"SimpleLink WiFi CC3220项目0入门"。 Uniflash 部分的步骤10要求单击"Generate Image"、但失败并显示消息"Wrong Device"。 我选择中止。

下面是我选择的二进制文件的路径:

C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20\sp_3.6.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6.bin

请提供帮助。

谢谢、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是否能够连接到 Uniflash 中的 Launchpad? 这可能是两个方面中的一个...

    1.确保在 Uniflash General 选项卡中将"Device Type"设置为 CC3220SF

    2.下面的 launchpad 引脚设置对我来说很有用。 如果无法在 Uniflash 中进行连接、请执行以下操作(包括标记为黄色的引脚):

    希望这对您有所帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。 发现了我的问题

    从侧面很容易找到、但不能查看正确的文献。 我倾向于沿着兔子洞向下走、而不是查看正确的器件型号和最新(最重要)的文献。 希望这将帮助其他人犯同样的错误。

    这是正确的指令:

    www.ti.com/.../swru473.pdf

    部分:
    刷写开箱即用项目:

    5.单击“管理项目”按钮,然后单击“从 ZIP 文件导入项目”按钮。 找到
    根据连接的 CC3220和所需的操作系统(freertos 或 tirtos)显示 OOB 映像。 已有
    导入的项目应出现在可用项目列表中。
    对于安全 CC3220S 器件:

    \examples\rtos\cC3220S_LAUNCHXl\demos\out_for_box\uniflash\OOB_RS_tirtos.zip

    \examples\rtos\cC3220S_LAUNCHXl\demos\out_for_box\uniflash\OOB_RS_freertos.zip
    对于安全 CC3220SF 器件:

    \examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXl\demos\out_for_box\uniflash\OOB_SF_tirtos.zip

    \examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXl\demos\out_for_box\uniflash\OOB_SF_freertos.zip