This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:WL1835MODCOM8B 的性能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B, WL18XXCOM82SDMMC, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654081/wl1835modcom8b-the-performance-of-wl1835modcom8b

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件: WL18XXCOM82SDMMCWL1835MOD

您好!

我的客户使用 RTTT 和最新固件(R8.7_SP3)评估 WL1835MODCOM8B 的性能。
他们抱怨某些性能不符合 IEEE 802.11标准。
例如、802.11b 的斜升和802.11j 的平坦度看起来不符合标准。
请告诉我如何在.INI 文件或其他设置中调整这些性能。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处没有足够的信息来了解您所提到的问题。
    您能否共享证明您所提到问题的日志、捕获等?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal-San、您好!

    感谢你的答复。
    它们使用附加的 INI 文件并捕获附加的波形。
    第一幅图显示了11g 平坦度结果(17dBm 输出)、第二幅图显示了11b 斜坡功率(16dBm 输出)。
    您能否使用相同的设置评估 WL1835MODCOM8B 并附加结果?

    e2e.ti.com/.../2055.WL1835MOD_5F00_INI.ini

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据法规要求,他使用的 INI 没有任何功率限制。

    Yםו 应该尝试对 INI 文件进行以下修改:
    编号 |_CH1________________|_CH2________________|_CH3________________|_CH4____|_CH5________________|_CH6_|_CH7________________|_CH8_|_CH9_|_CH10_|_CH11_CH13_CH12_CH13_CH11_CH14_CH13_CH13_CH11_CH14_CH13_CH13_CH10_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH1_CH_CH2_CH3_CH3_CH3_CH__CH3__CH3__CH
    PerChanPwrLimitArr11ABG = 78 88 88 78 88 88 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 78 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 78 88 78 88 78 88 78 88 78 88 88 88

    以下文档介绍了每个限制的理由:
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal-San、您好!

    感谢你的答复。
    但是、结果并没有改善。
    我只有一个问题。
    WL1835MODCOM8B 是否符合 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.11g 标准?
    如果是、请告诉我符合标准的程序。

    结果如下。
    我的客户使用 WL1835MODCOM8B 和 WL18XXCOM82SDMMC。
    通过 USB 为 WL1835MODCOM8B 供电、并通过 RTTT 控制 WL1835MODCOM8B。
    (如果电源由外部3.3V 供电、结果是相同的。)
    固件和 INI 文件是可从以下网站获得的最新文件。
    git.ti.com/.../R8.7_SP3
    git.ti.com/.../R8.7_SP3
    WL1835MOD_INI.ini 和 WL1835MOD_INI_C2PC.ini 用作输入 INI 文件。

    结果随附。
    第一个图是 WL1835MOD_INI.in 的11b 功率斜坡

    第二个图是 WL1835MOD_INI_C2PC.in 的11b 功率斜坡

    第三个图是 WL1835MOD_INI.in 的11g 平坦度

    第四个图是11g 与 WL1835MOD_INI_C2PC.in 的平坦度


    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo-San

    请查看下面我从我们的硬件专家那里获得的反馈:

    对于11g、它们使用旧的平坦度面罩检查平坦度。

    2016年、平坦度规格变得更加宽松。 它变成了+4/-6dB、而不是+/-4dB、正如它们测试的那样。

    我们将系统设置为新标准:

    至于11b–有一个关于斜升时间的规格(见下面)。

    我们对它进行了一次测试、并看到我们满足了它。

    请注意、考虑到11b 长前导码、对于11b 上电斜坡的2us 要求实际上是不必要的。 它不会改善数据包接收、也没有充分的理由。 不过、由于它是规范的一部分、因此我们倾向于以非常小的裕度遵循它。

    看客户的图像,我看到他在10%功率斜坡之前,甚至在数据包开始之前开始计算2us…这不符合规格定义。

    换言之、红线(阈值)未正确放置。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eyal-San、您好!

    感谢你的答复。
    一切都很清楚。

    此致、
    Nomo