主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前无法使用 LaunchPad 将程序下载到 CC3220。 我很确定我之前已经完成了这项工作、但目前 CCS 中的所有操作都将失败、并显示错误框:
连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包7.0.100.1)
我确实使用 UniFlash 编程并连接了 OOB .zip (SOP=001)、但无法使用任何 SOP 设置连接调试器。 输出显示在通过 XDS110路由的终端中。 目标连接将 IDCODE 寄存器显示为0x2ba01477并成功。 这是在安装了整行跳线(TMS、TCK、TDI、TDO)的情况下完成的。 我认为这对所有 CC3220、3220S、3220S_SWD 都很重要。 SD/JTAG 无法接受 SOP0选择。
移除跳线后、我可以通过外部连接器的 J-Link 命令行进行连接、但这不允许我对电路板进行编程(我可以单步执行和检索寄存器值)。 我无法为 CCS 选择该驱动程序(无法为连接类型"JLink"和 ISA "Cortex_M4_CC"找到合适的器件驱动程序。) (具有 CC3200、但器件支持中未列出3220。)
有什么想法我在这里遗漏了什么?