This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:调试 CC3220 LaunchPad 失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/660417/ccs-cc3220s-launchxl-failure-to-debug-cc3220-launchpad

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前无法使用 LaunchPad 将程序下载到 CC3220。  我很确定我之前已经完成了这项工作、但目前 CCS 中的所有操作都将失败、并显示错误框:

连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包7.0.100.1)

我确实使用 UniFlash 编程并连接了 OOB .zip (SOP=001)、但无法使用任何 SOP 设置连接调试器。  输出显示在通过 XDS110路由的终端中。  目标连接将 IDCODE 寄存器显示为0x2ba01477并成功。  这是在安装了整行跳线(TMS、TCK、TDI、TDO)的情况下完成的。  我认为这对所有 CC3220、3220S、3220S_SWD 都很重要。  SD/JTAG 无法接受 SOP0选择。

移除跳线后、我可以通过外部连接器的 J-Link 命令行进行连接、但这不允许我对电路板进行编程(我可以单步执行和检索寄存器值)。  我无法为 CCS 选择该驱动程序(无法为连接类型"JLink"和 ISA "Cortex_M4_CC"找到合适的器件驱动程序。)  (具有 CC3200、但器件支持中未列出3220。)

有什么想法我在这里遗漏了什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaakko、

    要确保这不是电路板问题、请尝试以下操作:
    1.将 SOP 引脚设置为(010 =闪存和 Func、允许使用4线制 JTAG)
    2.打开 CC3220的新 UniFlash 配置(非 SF)
    3.将配置设置为开发模式
    4.仅添加最新的服务包
    使用 UniFlash 对电路板进行编程
    6.尝试使用 XDS110调试 SDK 中的示例

    这将确保器件处于可访问 JTAG 的开发模式、没有应用程序映像重新配置 GPIO、或者将器件置于低功耗模式、从而阻止 JTAG 访问。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这使它再次起作用(想知道最后一次出现了什么问题。)