Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, WL1837MOD, CC2640R2F
Thread 中讨论的其他部件:WL1837、 CC2564C、 CC2640R2F
您好、查姆斯、
客户希望建立与智能手机(WL1837 ->外设、GAP 配置文件)的连接并同时扫描广播(WL1873 ->中央)。
这是否可能,我们是否支持 WL8中的双角色支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DJ、
[引用 USER="DJ-NG"]
CC2640R2F 是否 也支持双重角色(我认为是这样)?
[/报价]
据我所知、是的、CC2640R2F 支持此功能。 但是、正如您知道的、该产品系列由不同的组拥有。 请在 BLE 论坛上确认。
[引用 USER="DJ-NG"]
因此,当需要将此功能与 WL8 WiFi 结合使用时,不带 BT 的 WL8模块与 CC2564C-/CC2640R2F 模块组合将满足其要求?
[/报价]
使用双芯片解决方案将有助于实现此产品要求。 但请注意、这种解决方案可能存在共存问题。 WL183x 器件具有内置共存算法、可同时处理 WLAN+BT+BLE 连接。 如果使用双芯片解决方案、则可能不存在等效的共存。 如果您的应用要求允许、您只能在5GHz 模式下使用 WLAN、并避免大多数共存问题、因为 BLE 将处于2.4GHz 频段。
希望这对您有所帮助。
此致、
Vihang