This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:针对 BT Smart 的双角色支持

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, WL1837MOD, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659256/wl1837mod-dual-role-support-for-bt-smart

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1837CC2564CCC2640R2F

您好、查姆斯、

客户希望建立与智能手机(WL1837 ->外设、GAP 配置文件)的连接并同时扫描广播(WL1873 ->中央)。

这是否可能,我们是否支持 WL8中的双角色支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ、

    如果我理解正确的问题、您会问 WL1837MOD 中是否可以同时实现 BLE 外设和 BLE 中心角色。 如果是、此功能称为 LE Link 层拓扑或 LE 双角色拓扑、WL183x 器件不支持此功能。 我们有一个支持此功能的独立双模蓝牙器件 CC2564C。

    如果我误解了这个问题、并且您询问除了 BT 经典连接之外还具有 BLE 核心角色、WL183x 可以支持该用例。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    实际上、我要求使用 LE 双角色拓扑。

    CC2640R2F 是否也支持双重角色(我认为是这样)?

    因此,当需要将此功能与 WL8 WiFi 结合使用时,不带 BT 的 WL8模块与 CC2564C-/CC2640R2F 模块组合将满足其要求?

    您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    [引用 USER="DJ-NG"]

    CC2640R2F 是否 也支持双重角色(我认为是这样)?

    [/报价]

    据我所知、是的、CC2640R2F 支持此功能。 但是、正如您知道的、该产品系列由不同的组拥有。 请在 BLE 论坛上确认。

    [引用 USER="DJ-NG"]

    因此,当需要将此功能与 WL8 WiFi 结合使用时,不带 BT 的 WL8模块与 CC2564C-/CC2640R2F 模块组合将满足其要求?

    [/报价]

    使用双芯片解决方案将有助于实现此产品要求。 但请注意、这种解决方案可能存在共存问题。 WL183x 器件具有内置共存算法、可同时处理 WLAN+BT+BLE 连接。 如果使用双芯片解决方案、则可能不存在等效的共存。 如果您的应用要求允许、您只能在5GHz 模式下使用 WLAN、并避免大多数共存问题、因为 BLE 将处于2.4GHz 频段。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vihang