This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SLI 文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658088/cc3200-sli-file

器件型号:CC3200

降级器、

  我想测试 CC3200 RF 参数。 但我找不到正确的 SLI 文件。 您能告诉我在哪里找到合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    有关使用无线电工具的信息、请参阅 wiki: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Tool

    "版本"部分应包含您所需的最新固件。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我尝试过它、但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    只是为了澄清您是否使用 CC3200或 CC3220? 我不相信 CC3200无线电工具使用.sli 文件。

    如果使用 CC3220、请参阅用户指南并按照以下说明操作: http://www.ti.com/lit/swru471

    并确保从 www.ti.com/.../cc3xxxradiotest 下载适用于您的器件的正确无线电工具

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我确认使用 CC3200。 根据错误提示、哪个是正确的固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    然后、以下 wiki 页面上提供的固件是您应该使用的固件:

    版本1.2是"版本"部分中的最新版本。 此外、请确保已将所需的 Service Pack 之一刷写到器件中。

    上面链接的 wiki 中的说明应帮助您正确设置所有内容。

    希望这对您有所帮助、

    Kevin